This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:有关 JACK 和麦克风输出的 TPA6166原理图设计问题

Guru**** 2539160 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/923884/tpa6166a2-question-of-tpa6166-schematic-designs-on-jack_sense-and-mic-output

器件型号:TPA6166A2
主题中讨论的其他器件:TS3A227E

您好、Sirs、

作为标题、我们有两个 TPA6166原理图设计问题、需要产品线的建议:

1.我们是否可以保持安装打开并将 C3连接到 GND 以进行单端麦克风设计?

 

2.使用具有正常开路检测设计的电话插孔时、是否需要 JP1上的逆变器(类似于 TS3A227E EVM 上的 Q1)?    
3. JACK 感应引脚是否有内部上拉或下拉电阻器? 我们能否将 JACK_SENSE 连接到 SOC 的 GPIO?






谢谢、此致、

陈耀恩
2020年7月17日



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我将查看这一点并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢。 我们计划将麦克风偏置用于内部麦克风、因此我们将麦克风输出连接到 MOUTN、建议如下。 您是否会对其进行审查并提供建议?



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年7月19日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    关于麦克风连接、您能告诉我将麦克风连接到前置放大器输出而不是输入的目的是什么?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    系统中有一个内置麦克风。 我们在此需要您的建议:

    1.我们能否在前置放大器的输出端连接内置 ECM 麦克风? 如果您的回答不是、我们可以与客户讨论该问题?
    2.我们能否在 MOUTN 上连接单端输出并使 MOUTP 保持开路、如原理图所示?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年7月28日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    很抱歉我迟到了。

    我搜索了更多信息、您提到的两个选项都是正确的。 ECM 可用于前置放大器的输出。 由于您不使用差分连接、因此单端输出可连接到 MOUTN、MOUTP 可悬空。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis、感谢您的确认...Wayne Chen