This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3117D2:输出误差

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916158/tpa3117d2-output-error

器件型号:TPA3117D2
负责人
谢谢你。
约有40个,一半是坏的。
如果反复打开和关闭电源,则正常产品也会出现故障。
打开/关闭电源时、似乎有问题。
电路图中的不同之处
PVCCL 不包括0.1u 和1000p。
AVCC 在系列和1U 中约为100Ω μ A
不包括在内。 REG 的电阻为100Ω Ω 而不是10Ω Ω。
谢谢你。
乌鲁塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负责人
    谢谢你。
    约有40个,一半是坏的。
    如果反复打开和关闭电源,则正常产品也会出现故障。
    打开/关闭电源时、似乎有问题。
    电路图中的不同之处
    PVCCL 不包括0.1u 和1000p。
    AVCC 在系列和1U 中约为10Ω μ A
    不包括在内。 REG 的电阻为10Ω Ω
    谢谢你。
    乌鲁塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将原理图分享给我们进行审阅?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考电路是 TI 数据表。
    实际电路
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我无法打开图片。

    您可以帮助重新加载吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉。
    我们将向您发送 PDF 快照。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我总是负债。
    声音破裂与元件故障直接相关。 即使有缺陷的产品由12V 驱动、也会发生声音破裂。
    我想确定原因、但波形中没有出现症状。
    我们希望听取您的意见和建议、例如输出波形、自举、电源电路纹波和更大的输出线圈。
    感谢您的合作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不知道噪声是否来自音频源。 通常建议在从音频源到 AMP 的布线上添加 RC 滤波器。

    您可以通过1uF 将 AMP 输入短接至 GND 并检查噪声。

    如果噪声消失、则噪声来自音频源。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    为什么即使数据表可以使用24V 电源运行、IC 也会损坏? 我理解噪声对策、但导致此类腐败的因素在哪里?
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件可在24V 电压下工作。 损坏的问题未随您的描述确认。

    您是否检查了在开机/关机操作时是否有任何 PVDD 问题?

    我建议您可以在 EVM 板上检查该问题。

    此致、

    Derek   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    即使您向我们发送电路图并要求您立即检查 Evergboard、也会花费您的资金、咨询也毫无意义。 我希望您能更加个性化一点。
    您能从电路图中了解什么吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否根据我的建议进行了检查?

    我需要您的反馈。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    首先,有人说,我们没有从提交的原理图中得到答复。 由于您没有从电路图中指出缺陷、因此我无法清楚地响应此案例的请求内容、因此购买 Everboard 需要时间和金钱、因为我的头部没有组织、因此此案例将被取消。
    此致、