This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49600:使用单电源

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49600, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927207/lme49600-usage-of-single-power-supply

器件型号:LME49600
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我的理解是否正确、即 LME49600不仅可以支持双电源、还可以支持单电源?
如果是、"LME49600 TINA-TI 参考设计"似乎不支持单电源。 那么、您可以仔细检查一下吗?

LME49600 TINA-TI 参考设计
https://www.ti.com/lit/tsc/snam138

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    LME49600不能支持单电源。 我在数据表中找不到与此相关的任何内容。 您是否在数据表中看到过这方面的任何提及? 您能否指出一下、以便澄清问题?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的回答。

    LME49600数据表的第16页中提到了"高速正负稳压器"的示例。 这意味着 LM49600可与单电源配合使用。
    我认为 LM49600没有 GND 端子、无法判断负电压是否提供给 V-端子。
    请告诉我您的意见吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    我一直在搜索更多信息。

    遗憾的是、不支持单电源。 正如您在运行额定值中看到的、支持的电源电压范围为+/- 2.25V 至+/-18V。 不支持任何低于2.25V 的电压。 因此、GND 端子不能连接到负电压引脚。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的支持。

    根据图31、LME49600似乎可与单电源电压搭配使用。 但是、我对图31是拼写错误的理解是否正确?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kato-San、

    感谢您指出图31中的信息。 这肯定是数据表中的一个拼写错误。 我们将努力更新数据表并删除此内容、以避免将来出现混淆。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的回答。

    我理解并希望尽快修改数据表。

    此致、
    加藤