This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-PCM2912AEVM:PCM2912A 评估板上麦克风输入的频率响应。

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, PCM2906C, PCM2912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909902/dem-pcm2912aevm-frequency-response-of-mic-input-on-pcm2912a-eval-board

器件型号:DEM-PCM2912AEVM
主题中讨论的其他器件:PCM2912APCM2906CPCM2906PCM2912

您好!

我购买了2912A EVM 板以进行一些测试。 在对 USB 的麦克风输入进行频率响应时、我发现有一个高通响应。 它不像数据表所建议的那样平坦。 下面是2个图:红色图是使用棱镜声音的 PCM2912A 麦克风响应、蓝色图是 Agee Duet 线路响应。

我认为这可能是 PCB 问题、因此我购买了另一个评估板、结果相同。 此外、我从麦克风输入回路、侧音回路到耳机输出、响应与类似

红色波形图。

请提供任何帮助。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应该有一些与交流耦合电容器相关的高通滤波、但这是不正确的。  您能否确认 EVM 上的跳线设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是增益设置为0 dB、功率为100 mA。  

    t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在这种情况下、麦克风偏置是悬空的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认您是如何连接输入信号的、以及您使用的输入信号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将从 PRISM 音频器件的 BNC 连接器中出来、在1KHz 时具有0.5Vrms 单端、然后将微型 TRS 插孔连接到 PCM2912A 评估板、信号路由到 TIP、SLEEVE 为 GND。 振铃保持悬空(未连接偏置、左偏置悬空会影响麦克风输入)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速校正:扫描正弦0.5Vrms、20Hz 至25KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoufiq、

    您是否修改过 EVM? 这肯定是一个异常响应、而不是我们从芯片上看到的结果。 出于好奇、您在哪个版本的 Windows 上运行此软件、并且您是否遇到了将器件枚举为 USB 音频编解码器的任何问题? 您可能希望首先验证 Windows 声音设置是否合适、并且测量中没有应用数字滤波器。

    微偏置电流浮动不应存在问题。 输入信号是交流耦合的、只要您的发生器提供不平衡的浮动信号、我就不会想到任何问题。 但需要注意的一点是、该器件具有单声道输入、旨在将单声道3.5mm 插孔连接到麦克风输入。 单声道插孔将使尖端和环短路、这就是提供偏置的方式。 如果您使用的是设备的立体声插孔、则可能有一个通道从微偏置灌入电流、我不确定这是否会影响您的测量设备、但您可以尝试移除1k Ω 电阻器(EVM 上的 R19)以查看这是否有用。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢大家。 TS 肯定是一个问题、但我们将在移除 R19后重新测试、并提供建议。

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在昨天进行了更多测试后、我们将获得与数据表相匹配的结果。 但是、我对 PCM2912A EVM 的用户指南有疑问、其中它说 ADC 高通滤波器是可编程的、截止频率为0.078F。 ADC 是否真正可编程? 如果是这样、是否有范围、或者它只是打开和关闭。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我认为高通规格可能只是一个拼写错误。 但我还有两个关于 PCM2912A 芯片的问题、希望能得到回复。

    1) 1) VCCA 引脚在内部调节至3.3V。 使用外部 LDO 以类似于此芯片立体声版本(PCM2906C -附图)中的 VCCCI 引脚的方式驱动它、以达到3.85V (以提高性能)的安全性是否安全? 我假设两个 PCM 芯片可能具有类似的内部稳压器、这些内部稳压器采用相同的工艺构建、能够承受相同的灌电流能力。   

    2) 2)在数据表中、显示 PCM2912A 上的输入满量程为0.43V VCCA、是 PGA 增益设置为0dB (这将转换为 ADC 本身的输入满量程为0.43VCCA)的规格。 只需确保我们为客户提供建议的增益设置、以实现最佳性能。  

    非常感谢。

    附加)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoufiq、

    是的、我认为可编程实际上不是 HPF 的写入字、可扩展性可能是更恰当的描述、因为截止频率将随采样率而变化。  

    虽然总的来说、我同意该系列器件的许多架构模块将是相似的、但我没有任何有关 VCCA 引脚灌电流能力的信息、 仅此引脚的绝对最大输入电压为4V、这与 PCM2906的规格相匹配。 PCM2906实际上为外部稳压器提供 THD+N 数据、因此这似乎更多地是 PCM2906的预期用例、在 PCM2912数据表中根本没有提到这一点。 不过、如果您注意到、PCM2912的 THD+N 规格在0.01%时与 PCM2906的规格与外部稳压器匹配、这表明 PCM2912实际上具有更好的稳压器、并且在实施外部稳压器时不会有任何显著的增益。   

    是的、输入范围假设 PGA 增益为0dB、并且是 ADC 的满量程输入范围。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 这应该是我需要的所有信息。

    周末愉快!