This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A 侧音延迟

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935181/pcm2912a-pcm2912a-sidetone-delay

器件型号:PCM2912A

我在我们的其中一款产品中使用 PCM2912A、一位客户已提请我注意、启用侧音时有明显的延迟。  延迟时间足够长、会导致说话问题并使耳机无法使用。

我在 Windows 10中通过混频器以及 macOS 上的 Adobe Audition 测试了这种情况、结果相同。

我该怎么做才能解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    您看到了多大的延迟? 您是否能够测量此值或仅基于听测测试? 我也会尝试在我的结尾重复这一过程。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak、

    我在66ms 处测量了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    您如何对此进行测试? 我正在努力寻找一种很好的方法来测量它。 我在 Windows 中启用了麦克风回放、虽然预期会有很小的延迟、但它似乎按预期运行、我不会说延迟足够大、无法阻止我进行对话。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak、

    我有一个戴着人工语音和耳朵的帽子、我使用信号发生器创建一个1k 的突发音调、音调之间有500ms 的间隔、同时将其发送到戴着语音信箱和示波器。  我将示波器的第二个通道连接到人工耳的输出、并测量突发输出和返回之间的延迟。

    我的客户提请我注意这一点、因为他无法在启用侧音的情况下使用该产品。  我已经在 Win10、Win7和 macOS 系统上自行测试了这种情况、结果都相同。  虽然延迟并不是极端的、但它确实属于使持续语音变得困难或不可能的范围。  客户告诉我、他有另一部 USB 耳机没有问题、但我无法独立验证。

    此产品是产品线中非常小的一部分、但我希望在未来几个月内大力进军 PC 游戏市场。  这种类型的延迟对于游戏来说是不可接受的、我需要找到来源并在开始营销之前得到解决。

    感谢您努力帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该补充一点、我对我们航空产品的 TSO 认证测试使用完全相同的设置、在测试中我测量的延迟为0.68mS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    您的航空产品中是否使用了 PCM2912A、延迟显著降低? 起初、我倾向于认为这种延迟可能在驱动器方面、但在多个系统中进行测试似乎很可能会判断结果是否一致。 侧音的唯一控件是音量和静音功能、因此遗憾的是、我不认为有办法可以减少这种延迟时间、除非延迟是您对输入和输出进行外部滤波的结果。

    最棒的

    Zak