This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2564:谁负责为 PPC3-EVM-MB 选择3.5mm 通道音频插孔

Guru**** 1955920 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/920633/tas2564-who-to-select-audio-jack-3-5mm-channel-for-ppc3-evm-mb

器件型号:TAS2564

大家好、e2e 团队、

使用的 R&D USB 音频输入 正常、但模拟输入失败、J4引脚15&16短路。 请帮助提供 J21输入用户指南、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    我们的团队将查看此主题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您关注 TAS2564 EVM。 根据我从高级应用程序收集的信息、中的模拟输入路径未为 PPC3中的 TAS256x EVM 启用。 遗憾的是、此选项当前不可用。 如果您需要测试模拟输入、解决该问题的一种方法是实施 ADC 并从外部馈入 I2S。

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     研发测试 TAS2564 EVM 输出功率 为5W、 无法满足数据表标记7W 的要求、请帮助提供 GUI 或 PPC3-EVM 需要修改 根本原因、谢谢!  

    BTW、测得的 TAS2564为10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否可以通过图像附件重新发送图像? 您目前还拥有 PPC3设置?

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这与 VBAT 稳定性相关、升压电压会下降、从而增加失真。

    我将在 EVM 上对此进行调试、并将让您了解如何修改硬件和/或器件配置以从数据表规格中获取值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    只是更新、我们将在本周继续进行调试、我将在本周结束前提供更多评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有没有回应? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    EVM 中的必要更改是为了确保从升压电感器和 VBAT 平面/多边形到器件的 VBAT 星形连接。

    您可以在附件中找到一些包含测试结果的幻灯片。 还可以通过电子邮件链进行跟进。

    e2e.ti.com/.../TAS2564_5F00_PerformanceValidation_5F00_3.4V.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您是否会帮助提供  7W 的 PPC-3 GUI 升压条件?  现在  、我刚刚测量的 Po 为 2W。

    (1)音频 为 USB 输入、1KHz 和/正弦波// 0dB

    (2)扬声器:8个音频

    (3) TAS2564 EVB 输入电压:3.5V

    (4) PPC3 EVB 输入电压:5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    既然您使用的是 USB 音频源、您是否确定 EVM 连接的音频设置为100%?

    从图中可以看出、它似乎不是升压或电源限制、而是输入电流较低。
    如果您更改放大器电平、您是否也会看到输出振幅发生变化?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

x 出现错误。请重试或与管理员联系。