This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:适用于工业设备

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916311/tlv320adc3140-for-industrial-equipments

器件型号:TLV320ADC3140

大家好、

 

我们的客户一直在考虑应用于工业设备。

查看数据表、温度范围、模拟输入范围、输入带宽和噪声裕度就足够了。

 

客户是否会对工业设备而不是音频系统提出任何问题?

如果您不推荐,请告诉我们原因。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320ADC3140主要面向音频应用、但音频 ADC 通常采用超声波系统、声纳、流量计等  在非音频应用中使用 ADC 绝对没有问题、前提是器件在数据表中提供的限制范围内使用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

     

    我们有一些疑问,如下所示。

     

    1. 为什么我们可以提供成本比精密 Δ-Σ ADC 更低的音频 ADC?
      音频 ADC 和精密 Δ-Σ ADC 之间是否存在任何差异,例如动态范围?
    2. 在 FS_RATE_STS[3:0]中定义了什么?
      根据我的理解、电阻器是 FS_RATE[3:0]客户可以配置的状态电阻器。
      如果测量了 FYNC 的脉冲宽度、则会有参考时钟。
    3. CH1_INTYP 客户可以配置的麦克风输入和线路输入之间的区别是什么。
      客户将使用 ADC 作为输入传感器、因此他们需要确保有何差异。
    4. 直流耦合和交流耦合之间的内部电路有何变化?
    5. 客户希望在 FYSNC=32*BCLK 时同时将通道1分配给 SDOUT 和通道2分配给 SDOUT2
      如果可以进行配置,如何配置电阻器?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    很抱歉推您,但我们能得到您的回复吗?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    请支持他们的询问?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、您也向我发送了电子邮件、然后我丢失了 E2E 主题。  让我们通过电子邮件继续