This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:DAC 输出精度

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927462/tas2505-dac-output-accuracy

器件型号:TAS2505
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3203

您好!

我们是否有该器件上输出 DAC 的精度数字(+/-0.1dB、0.05dB 等)? 如果我将 DAC 设置为0dB 并且波形为满量程、那么输出的精度是多少?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    TLV320DAC3203具有误差裕量、具体取决于器件内部的布线模式。

    如果您使用的是模拟输入、则存在+/- 0.4dB 的典型裕度误差。

    对于数字输入(I2S 至耳机输出)、典型误差较低、为+/-0.1dB。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    也许我缺少一些东西、但我的问题是关于内部 TAS2505 DAC。 还是相同?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    我对这种混乱表示歉意。

    对于 TAS2505、典型误差为:

    数字转 D 类路径为+/- 0.7dB。

    数字转耳机路径为+/- 0.3dB。

    模拟转 D 类/耳机路径为+/- 0.8dB。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    这太棒了、谢谢! 您是否还具有静音衰减的精度规格?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    很抱歉我迟到了。

    静音衰减为103.7dB、误差裕度为+/-1.2dB。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    抱歉、还有一个后续问题、输出精度和静音衰减是否会增加? 从 DAC 到输出的总噪声是否为+/-2dB?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    是的、最坏情况是+/- 2dB。 这将是器件静音时从 DAC 到输出的最大误差。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.