主题中讨论的其他器件:PCM5122、
大家好、
我正在尝试为基于 Raspberry Pi 的物联网设备构建音频输出级。 Pi 的内置音频非常差并且易受 CPU 噪声的影响、因此我创建了一个利用 TPA2008D2放大器和 PCM5122 DAC 的设计。
在过去的几周里、由于放大器问题、我一直在为这个项目而挣扎。 似乎是源音频信号中即使有最轻微的噪声、甚至当我打开放大器上的增益时、它也会关闭、需要我移除并重新加电才能重新启动它。 我一直在与支持团队聊天、但他们在这里提到了我。 我将尽量详细地介绍。
以下是原理图的片段(请原谅混乱):
请注意 、D5已移除、U2已被旁路。
数据表第14/15页记录了1nf 电容器、以获取有关从放大器到扬声器的较长导线的应用手册。 从 PCB 到耳机插孔以及从插孔到内部8 Ω 扬声器的距离为13cm。 铁氧体磁珠位于从 PCB 流出的电缆上。
根据我与客户支持团队的讨论、470uF 电容目前已被绕过、但基于我在 SLOU011数据表(第28 / 3-12页;C2和 C3)中为该放大器评估平台推荐的电容。
我尝试了 一个仅装配了放大器及其组件的单独电路板。 电流消耗仅显示5.07v 时的18ma 消耗。 示波器测量位于音频输出插孔。 我看到开关、这对我来说很好。
我曾尝试在音频信号之间放置一些额外的0.1uf 电容器(使用电话和 DAC 进行测试)、但对保持放大器运行没有影响。 我还测试了在电容之外添加一个50k 欧姆电阻器的线路、结果相似。 通过在音频输入与放大器接地之间添加0.1uF 电容器、以及 在 DAC 输出与放大器输入之间添加一个2.2nF 电容器、我能够让放大器回放来自 DAC 的音频。 背景中存在一些失真噪声、并且放大器仍偶尔关闭。 我也不能将增益提高一半以上、否则也会导致放大器关断。
可能存在隔离的问题吗? 我还注意到、当放大器关闭时、DAC 输出在280mV Pk-Pk 时平均(请参阅左侧)、而当放大器运行时、我在开关点看到1.73 Pk-Pk 和脉冲(请参阅右侧)。
接下来、我将会做什么... 我在评估平台上是否错过了一些内容?
谢谢你。 -Peter。