This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM-STEREO:用于驱动音圈执行器的 TAS2770 EVM

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/921696/tas2770evm-stereo-tas2770-evm-to-drive-a-voice-coil-actuator

器件型号:TAS2770EVM-STEREO
主题中讨论的其他器件:TAS2770

您好!  

我有兴趣使用 TAS2770 EVM 来测试音圈传动器、在该器件中、我需要从 TAS2770输出向传动器发送直流电压/非音频波形。 我是否能够使用 EVM 执行此操作? 我是否需要使用 PPC3、PPC3是否支持此功能? 是否有可通过 USB 与电路板连接的 API?

此外、还有一个有关 I2S 的一般问题:我可以通过单个 I2S 端口驱动两个 TAS2770吗(立体声是这样工作的吗)? 抱歉、我不熟悉音频、也不熟悉在应用中使用 I2S。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    欢迎使用 E2E。 感谢您关注 TAS2770。

    有关直流输出电压的问题、TAS2770 D 类放大器的输出是专为20至20kHz 响应而设计的 PWM 波形。 换句话说、输出将在-VBST、0V 和 VBST 之间持续切换。 接近直流输出的唯一方法是使用最大占空比、但除非您更改内部升压、否则这不允许您调整输出电压。 您可以在 PPC3>设备控制>回放>放大器级别对此进行测试

    如果您想使用 EVM、则需要 PPC3和 PPC3器件插件来初始化和配置 EVM。  

    最后一个问题、是的、您可以驱动两个 TAS2770。 我们有专门针对立体声应用进行了调整的 TAS2770立体声模型。 实际上、您最多可以连接8个通道的多个 TAS2770。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。 我将尽快返回给您、以便找到满足您传动器需求的解决方案。

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您回答 Jin。 那么、除了与 PPC3 (即没有可用的 API)连接外、没有其他方法可以与 EVM 进行连接? 我能否生成定制波形并发送到 PPC3以发送到 EVM +传动器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    有一种方法可以通过外部 I2C 通信直接使用 I2C 命令进行初始化。 但是、要开始使用 EVM、我们通常建议使用 PPC3来配置和初始化器件。 PPC3具有非常友好的用户界面、易于使用。  

    第二个问题、是的、您可以生成自定义波形。 PPC3仅用于初始化器件并配置寄存器或特定器件特性。 初始化后、它可以使用 PC 上的任何音频播放器播放任何音频内容。 在您的情况下、我建议在使用传动器对输出进行测试之前对其进行示波器测量、就像我之前关于 D 类音频放大器的介绍一样、我不确定它是否能满足您的需求。  

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    谢谢、这对我的问题很有帮助/解决了!

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    很抱歉耽误你的回答。 我希望您在使用 TAS2770时取得良好的进展。 在我们的应用工程师之一在实验室中测试 TAS2770后、我们能够验证 TAS2770实际上可以通过输入直流波形并调整放大器增益(通过音量控制或放大器增益)来输出到任何直流电压。 两者都位于 PPC3>设备控制>播放>放大器级别和音量中。

    注意:为了输出直流电压、请确保禁用 HPF。 您可以通过将0x00写入寄存器0x04来禁用它。 您可以通过编写 I2C 命令或简单地切换 PPC3>寄存器映射中的位来实现这一点

    请问您要实现的输出电压是多少? 我相信我们的一些触觉器件也可以实现类似的结果。  

    如果您有任何疑问、请进行测试并告知我们。  

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    我想跟进一下这个问题。 线圈的预期输出应该是什么样的? 由于某种原因、我的 EVM 通过 PPC3进行控制并设置为默认音频播放器件、我始终会测量由脉冲组成的某种调频信号、始终为12Vpp、无论音量控制和放大器级别设置如何。  

    我在 J2和 J6上没有跳线、在 J12上没有跳线。 USB 控制。 我希望能够在所需的电平上获得恒定的直流电压。 您能否建议如何执行此操作?  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    我想问、馈入 EVM 的输入信号是什么、您正在尝试实现什么输出电压范围?  

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    我已经尝试使用 PPC3在计算机上播放 USB 音频、以及通过 STM32微控制器通过 I2S 发送恒定二进制值、确保根据 EVM 用户手册中有关 USB 与外部输入的内容调整跳线。 在这两种情况下、我都看到12Vpp 脉冲在输出端的宽度和频率变化、而不是在不同振幅下的连续波形。  

    我希望能够在0-12V 之间设置任何电压输出。  

    理论上、我是否可以通过 I2S 发送二进制值并使其产生恒定信号?  

     在我们的应用工程师之一在实验室中测试 TAS2770后、我们能够  通过输入直流波形并调整放大器增益(通过音量控制或放大器增益)来验证 TAS2770实际上可以输出到任何直流电压。 两者都位于  PPC3>设备控制>播放>放大器级别和音量中。"  

    我是否可以查看此设置的寄存器设置?

    非常感谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    是的。 我可以向您发送 PPC3设置。 请给我一些时间来验证并上传它。 我认为实验室中进行的测试是在滤波器之后进行的。 频率调制开关正常。 即使输入是恒定值、也是 PWM 开关。 只要您在寄存器中禁用了 HPF、您就应该能够调整放大器电平或音量、并在添加低通滤波器(<20kHz 或更低取决于您的应用)后查看直流输出以滤除 PWM。  

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    您所指的低通滤波器是一个额外的外部电路、不在 TAS2770或 EVM 中、对吧? 即应用电路中的铁氧体磁珠。

    谢谢、花点时间了解寄存器设置-我对此表示赞赏!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    正确、低通滤波器确实是一个额外的外部电路。  数据表中提到的铁氧体磁珠滤波器主要针对输出 EMI 问题、但具有适当截止频率的任何低通都应该起作用。

    对此,

    金高