This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2导线长度

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/922907/tpa3116d2-tpa3116d2-wire-length

器件型号:TPA3116D2

在50 - 150英尺范围内使用更长的扬声器导线是否存在任何射频问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请告诉我们您的案例应用? PVDD、负载和输出功率。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们连续拥有5个小型视频观看室。  每个都是5.1音频。  我对其进行监控、并希望将功率放大器放在同一个盒子中。  5个扬声器为8欧姆、峰值功率可能为10 - 15瓦、平均值似乎每通道约为0.9瓦  、3个主电源线约为18英尺、2个周围约为40英尺。   每个房间都有多个视频监视器、计算机和示波器以及 音频监视器控件。  。 我想去 D 类放大器、而不是 AB、只是为了降低热量。  但是、如果射频是一个问题、我将继续使用 AB 类。  在大约50英尺的走廊中、这些安培值将是30安培

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是长电缆应用、我建议在输出端添加电感器和磁珠。 EMI 性能会更好。

    此致、

    Derek