This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:参考代码

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925544/tas5805m-reference-code

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、

 我们是否有供客户设计的参考代码、而不是软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amelie、

      寄存器设置需要根据扬声器配置进行一些设置。 您的客户应用程序设置是什么、如 PVDD/加载/ 2.0或其他连接?

    请提供更多信息、我们可以提供指导。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    这是配置。

    1、PVDD=15V;
    2.单扬声器输出,4欧姆15W;
    3. DVDD 为1.8V (I/O 电平1.8V)
    4.需要使用功率放大器 DSP 进行 EQ 调节,并需要使用 SDOUT 在 DSP 之后输出到语音回退。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    建议使用 PPC3:

    1. 完成增益结构设计:它可以将输出限制为15W
    2. 然后使用 PPC3 GUI 完成 EQ 设置和 SDout 配置;
    3. 最后、PPC3 GUI 可以将所有配置生成到报头文件中。 然后、客户不再需要再使用 PPC3、他们可以使用 SoC 通过头文件完成配置。

    请参阅培训部分:

    https://training.ti.com/node/1146280

    https://edu.21ic.com/lesson/2269

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alix、

    感谢您的回复。

    请问我们是否有 TAS5805 Android BSP 驱动程序?

    客户表示  在 MT8167S 8.1平台中使用 TAS5805时、需要 Android BSP 驱动 程序代码...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我们只有如下所示的参考驱动程序代码。  我们曾与 SoC 供应商合作实施以下驱动程序代码。 请注意、必须遵循数据表第43页中的加电顺序。

    e2e.ti.com/.../tas5805_5F00_Reference_5F00_Driver.zip

    BR、

    Alix Wan。