This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超过40kHz 输出带宽的器件建议

Guru**** 2545230 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/932586/device-recommendation-of-over-40khz-output-bandwidth

主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5805M

各位专家、您好!

 

如果我们希望实现超过40kHz 的输出带宽、您能告诉我 D-AMP 的建议吗?

从下面的主题中、我了解 TAS5825M 可以满足40kHz 输出带宽。

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/796203

您有其他推荐器件吗?

此外、支持40kHz 的器件与不支持40kHz 的器件之间有何差异?

如果您能告诉我技术差异、我将不胜感激。

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    目前、TAS5825M 最适合此应用。 这里的主要限制是器件支持的最大采样率。 例如、TAS5825M 可支持192KHz 采样率、96K 带宽。 因此、它可以支持高达40KHz 至96KHz 的频率。

    但这里要注意的是、如果 TAS5805M 等器件能够支持96K 采样率、那么它也可以支持48kHz 带宽。 但您可能需要考虑的问题是、大约40K 信号(采样率/ 2)=48kHz 可能会受到一些衰减。

    BR、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wan-San、

    非常感谢您的回复。
    我知道 TAS5825M 是适用于应用超过40kHz 输出带宽的器件。
    因此、为了确保超过40kHz 的输出带宽、需要高采样率(例如、192kHz)。
    我的理解是否正确?
    如果需要其他因素、您能给我评论吗?

    如果你能给我答复,我将不胜感激。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wan-San、

    请给我回复。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、您好!

    正确、您需要更高的采样率96kHz-192kHz 来支持40kHz 带宽。 这是主要考虑因素。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis-San、

    感谢你的答复。
    我知道需要更高的采样率来支持40kHz 带宽。

    让我来谈谈支持40kHz 带宽的输出 LC 滤波器。
    通常、我们需要将截止频率设置为40kHz。
    LC 滤波器是否有其他支持40kHz 带宽的建议?

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    在我看来、10uH+0.68uF 是一个不错的选择。 请参阅以下工具、以更好地了解此设计。  

    注意:对于滤波器类型、请选择共模。

    e2e.ti.com/.../2047.Class_2D00_D-LC-Filter-Designer.xlsx

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wan-San、

    感谢你的答复。
    计算 LC 滤波器组件编号很有帮助。
    您是否有用于解释此计算详细信息的应用手册?
    客户希望了解 LC 滤波器的关键点。
    如果你能给我答复,我将不胜感激。
    感谢您的支持。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    请参阅以下应用手册:

    e2e.ti.com/.../Class_2D00_D-LC-Filter-Design.pdf

    BR、

    Alix Wan。