主题中讨论的其他器件:TAS5805、
电视使用 TAS5805放大器、该放大器要求 AGL 限制为7W。 除了输出功率高达9W 的 ATV NG 之外、其他通道也可以。这有什么问题? 放大器修改如下:
0x4c 24.
0x00 00
0x7f 8c
0x00 2c.
0x64 01 4E 00 00
0x68 C0 00 00 00
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户好、
输出将被裁剪。
根据下面的配置、可能会发生数字削波、这会导致功率过大。
因此、根据上述结果、您能否检查输入源是否削波?
此外、请注意、您的配置如下所示:
0x4c 24. DAC 增益6dB
0x7f 8c
0x00 2c.
0x64 01 4E 00 #将 AGL 阈值设置为~-15.5dB
0x68 C0 00 00 #ENABLE AGL
您能否与声学工程师保持一致以检查您的增益结构?
如果需要、我需要以下信息进行双重检查:
BR、
Alix Wan。
客户好、
请根据您的规格尝试以下解决方案:
e2e.ti.com/.../Header_5F00_file_5F00_7W.h
BR、
Alix Wan。