This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:热性能信息

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925678/tas2110-thermal-information

器件型号:TAS2110

大家好、

TAS2110数据表中显示了 YFP 封装的热性能信息。 但是、我相信 TAS2110采用 RPP 封装。 是否可以提供 RPP 封装的热性能信息?  

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jared、

    这是一个很好的观察结果。 感谢您指出此问题。 让我请求这些热性能信息、我会回来的。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jared、

    我只是从热设计团队那里得到响应。

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    47.5.

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    22.5

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    12.9.

    结果- psi JT (标准数据表值):

    0.9.

    结果- psi JB (标准数据表值):

    12.6.

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.