This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:平台更新-下载失败

Guru**** 2678515 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905602/purepathconsole-platform-update---failed-to-download

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS3251

由于我对 PPC3为 TAS3251生成的寄存器表有疑问、因此我已更新。

我启动 PPC3并登录我的 TI 帐户。 "已安装的 EVM 应用程序"附近有一个红色的"I"。 单击它、我会看到"Do you want to download the update"。 我单击是。

失败、并显示消息"Failed to download" PPC3 is v3.1.1 Build 247。

JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是 PPC3的最新版本(v3.1.5)

    对于整个 PPC3、TI 目前正在经历 PPC3和 ti.com/securesoftware 的干扰。

    我们已通知 IT 部门、我们预计很快会解决该问题。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我将等待问题得到解决。

    JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然无法正常工作。 我仍然无法更新到最新的 PPC3版本:"下载失败"消息。

    您是否有解决您的 IT 问题的时间范围?

    此致、

    JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMF 您好、  

    我们仍在努力以最高优先级解决这一问题。 同时、我可以要求我们的 PPC3团队为 TAS3251提供独立的 PPC3应用。  

    我将在访问该链接后在此处发布该链接。  

    祝你一切顺利、  
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我很感兴趣。

    JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMF、  

    请通过 以下链接查找独立的 PPC3 TAS3251应用: https://txn.box.com/s/ja4rl0kgtgbf28apdl3hoz1js3dbb1or 

    我建议在下载时在不同的目录中执行此操作、以免覆盖当前的 PPC3。  

    同样、这是一种临时解决方案、直到更大的问题得到解决。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    我最近几天都不在办公室、也没有收到您的邮件通知。 因此、我没有足够快地下载文档。

    是否可以发布新的工作链接?

    非常抱歉给您带来不便。

    此致、

    JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMF 您好、  

    没问题、我完全理解!  

    请查找有关独立 TAS3251 PPC3应用 的新链接:https://txn.app.box.com/s/dnoje9fl19qpb2lzeu38o1bgcfzbo37r

    链接将于6月1日到期。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Caro、

    正在下载文件。

    此致、

    JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMF 您好、  

    PPC3的问题已解决。 现在、主 PPC3应用允许在登录后访问应用。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在工作! 很棒!

    谢谢 Caro