This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:音频放大器的负载电阻

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2-Q1, TPA3111D1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/918118/tpa6120a2-load-resistance-of-audio-amplifier

器件型号:TPA6120A2
主题中讨论的其他器件:TPA3110D2-Q1TPA3111D1-Q1

大家好、

我们是否有可支持 600 Ω 负载阻抗、125mW 输出功率、模拟输入、差动输出的音频放大器? 随温度变化 40C -+85C 的温度范围。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以看看适用于单声道的 TPA3111D1-Q1、或适用于立体声应用的 TPA3110D2-Q1。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    TPA3111D1-Q1是否可以支持600 Ω 输出阻抗? 当 THD+N 通过600 Ω 扬声器输出125mW 时、性能如何?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    从理论上讲、由于电流能力方面的考虑、D 类放大器仅具有最小的负载限制。 要输出125mW、V^2/2/600=0.0125、您将需要>12.2V 的 PVDD。 TPA311X 器件可支持此 PVDD 范围。 我建议您使用>14V 的 PVDD 来避免电压削波。

    对于 THD+N、您可以参考数据表图。 基本上、我们可以预期比4/6/8R 负载条件更好的 THD+N 性能。

    BTW、您能告诉我600 Ω 负载是什么?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    TPA311x 是否可以实现线性输出? 600 Ω 负载是 PMA6000B 设备。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    是的、它可以支持600欧姆的线性输出。 谢谢!

    此致、

    Sam