This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:SE 至差分输入级星形地

Guru**** 2781395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908998/tpa3255-se-to-diff-input-stage-star-ground

器件型号:TPA3255
Thread 中讨论的其他器件: TPA3251EVM

你好。 在 本文 中、"Star"接地配置显示了 THD+N 参数的显著改进。但正如我看到的、TPA3255 PCB Rev.A 不具有此功能、但 TPA3251EVM 具有此功能、但只有一半(12V 和 VMID 没有单独的 AGND)。 我想尝试使用 TPA3255在我自己的设计中实现这一技术、我有以下问题:在纸张中、单独的接地不仅用于模拟输入、而且用于12V 电源和 VMID 电源。 这是否意味着、我应该将15V 电源(然后创建12V)单独地接地至 AGND、或者它应该保持在电源 GND、那么我如何为12V 电源单独接地?  很抱歉图片粗糙、但我希望您能更好地看到我的意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您可以将15->12V 的电源保持为 PGND。 在运算放大器侧、使用 AGND。 然后使用铁氧体磁珠连接 PGND 和 AGND。

    这将使所有信号链始终以 AGND 为基准、而电源相关接地端作为 PGND。

    这对您有道理吗?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam! 感谢您的快速响应。 我想我明白了。 我已编辑了我的图片、以确保我理解您的正确、您能看一下吗? 由于我们在芯片内部已经有一个连接(AGN->PGND)、如果我用铁氧体磁珠将 AGND 平面和 PGND 平面连接到其他地方、这不像 CRITERRITE GND 环路?  

    此致、

    Vasiliy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应使用单点 A/PGND 连接来避免 GND 环路、因此无需添加铁氧体磁珠、因为您已经有一个铁氧体磁珠将 A/PGND 连接在一起。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、谢谢。 然后、我想最后澄清一下我是否理解正确。 因此、要获得最佳结果:

    1."50-15V DC-DC"电源应作为"15-12V"电源安装在 PGND 平面上。

    2. 12V_OA (用于运算放大器)和 VMID 接地通过单独的导线直接连接到芯片附近的 AGND 点。 (或者、只要用单独的导线仅将 VMID 电源的接地端导通、并将12V_ОА 留在 AGND 上的任何位置即可?)

    3、所有输入的 AGND 开关都通过单独的导线连接到芯片附近的 AGND 点、OPAMP 的 AGND 可 PE 放置在 AGND 平面的任何位置、因为运算放大器具有高 PSRR。

    TPA3255内部从 AGND 引脚(12、13)连接到 PGND 引脚(25、26、33、34、41、 42)必须且足以将 AGND 连接到整个 PCB 的 PGND。

    此致、

    Vasiliy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasiliy、

    关于2、我认为 仅领导 VMID 电源的接地就足够了。

    关于4、请确保在 PCB 上的 AGND 和 PGND 之间使用0r 电阻器或铁氧体磁珠连接。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam! 我为我的严谨态度表示歉意、我希望我不要花太多时间。 我得到了你关于2的观点、但我的损失约为4。 引脚12、13和25、26、33、34、 41、42在 TPA3255芯片内部未连接?

    我的想法是直接通过芯片连接 AGND 平面和 PGND 平面、如图所示。 在 PCB 的左侧有单独的 AGND 平面、在右侧有单独的 PGND 平面。 在我将 TPA3255放置在 PCB 上之前、两个平面之间没有连接。 TPA3255的左侧是 AGND 引脚12和13、右侧是 PGND 引脚(25、26、33、34、41、 42)。 因此、将芯片放置在其位置可将 AGND 和 PGND 平面通过芯片连接在一个位置。 如果这些触点已经在芯片内部连接、则不能进行额外连接、以避免形成 GND 环路(如上图所示)。 或者这些触点是否未在 TPA3255内部连接? 请问您能更详细地评论一下这个问题吗?

    此致、

    Vasiliy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasiliy、

    实际上、AGND (位于左侧组)未连接到器件内部的 PGND (位于右侧组)。

    因此、请使用铁氧体磁珠或0r 电阻器将它们连接到 PCB 上。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    愿上帝保佑 TI! 谢谢 Sam! 您为我提供了很多帮助、感谢您的技术支持! 祝你好运!

    此致、

    Vasiliy