This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4811:Lm4811音量控制方法

Guru**** 2814015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926683/lm4811-lm4811-volume-control-method

器件型号:LM4811

我的电路中没有微处理器、我只想使用触控开关或任何开关来控制音量、而不是使用 MC、因此有人指导我说这是唯一一个 IC。

 应如何在 clk 和向上/向下引脚上使用开关!? 我是说我可以将两个引脚都放在一个触控开关上吗? 因为如果使用2个触控开关、则很难同步时钟和上/下/下/下/下。

关于数据表中未指定的时钟,clk 引脚可以处理的最大值是多少?  它能处理3.072MHZ 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanna、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    该器件的音量控制主要取决于时钟上升沿。 因此、来自外部控制器或开关的任何脉冲都可以增大或减小音量。 如果您使用的是开关、则必须抑制任何抖动或额外脉冲。 否则、它可能会导致额外的音量增加/减少。

    上数/下数引脚和时钟边沿的逻辑状态将决定电压是增加还是减少。

    此器件可支持3.072MHz 频率。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第16页的演示应用中的这个附加电路(连接 clk 引脚0.1uf 和2个100 Ω 电阻器)是否能够实现并避免抖动效应?

    另外,在原理图中,为什么在上/下引脚上没有弹跳电容器?如果我将该引脚连接到开关,应该放置一个弹跳电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者应该在 clk 引脚上使用该电路吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hanna Nabil"]

    数据表第16页的演示应用中的这个附加电路(连接 clk 引脚0.1uf 和2个100 Ω 电阻器)是否能够实现并避免抖动效应?

    另外,在原理图中,为什么在上/下引脚上没有弹跳电容器?如果我将该引脚连接到开关,应该放置一个弹跳电容器吗?

    [/报价]

    其目的是滤除时钟上的反弹以及延迟时钟边沿、直到上数/下数输入稳定。 如果您按住向上/向下键或保持未按下状态、则在按下时钟开关之前、它是静态的并稳定下来的。 因此不需要在向上/向下输入上进行去抖。

    当然、两个类似的开关不是一个很好的用户界面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我明白了,但您的意思是什么不是一个很好的用户界面,除了微控制器之外,还有什么可以替代?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hanna Nabil"]

    是的,我明白了,但您的意思是什么不是一个很好的用户界面,除了微控制器之外,还有什么可以替代?  

    [/报价]

    用户可能需要一个向上按钮和一个向下按钮。  查看任何立体声或电视遥控器。 您看不到时钟按钮和上/下选择按钮,对吧?

    我‘m 有办法用74xx 系列逻辑器件和一些无源器件做些聪明的事情,但我只会用一个微型器件来完成这项任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHA 非常感谢、  
    最后一个问题,与时钟引脚的正常连接是否会抑制抖动?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、去抖电路与数据表中的电路相同