This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3117D2:电路图故障

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3117D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917130/tpa3117d2-circuit-diagram-failure

器件型号:TPA3117D2
每个人都有一个请求。
使用 TPA3117d2、我们根据数据表中的参考电路图进行了原型设计。 40个中的20个在打开电源时扬声器发出破裂的声音。 电源电压为24V。 如果电压设置为12V、则不会发生这种情况。 即使它看起来是一款优质产品、在24V 电压下再次打开也会导致产品出现缺陷。 我们将向您发送电路图
感谢您合作指出问题。
感谢 you.e2e.ti.com/.../circuit.docx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    弹出信号可能与输入或输出不匹配有关。

    1) 1)您可以通过1uF 电容器将输入对地短路。 如果噪声消失、则是来自音频源。

    2) 2)项目1之后、噪声仍然存在、请将输入电容器更改为0.47uF。

    PCB 布局怎么样? L/R_INN 应连接到音频源接地端。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我总是负债。
    声音破裂与元件故障直接相关。 即使有缺陷的产品由12V 驱动、也会发生声音破裂。
    我想确定原因、但波形中没有出现症状。
    我们希望听取您的意见和建议、例如输出波形、自举、电源电路纹波和更大的输出线圈。
    感谢您的合作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我想我已经回复了其他 E2E 主题。

    请勿将2个 E2E 放置在同一问题上。

    谢谢!

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您现在是否修复了问题?

    如果是、我现在需要关闭 E2E。  

    如果您有其他问题、请与我们签订合同。

    此致、

    Derek