This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:较高增益配置下的输入信号失真

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927685/tpa3111d1-distortion-of-input-signal-at-higher-gain-configuration

器件型号:TPA3111D1

你(们)好

我们在其中一个项目中选择了 TPA3111D1、用于驱动8欧姆、1瓦扬声器。

在 Tina 中仿真电路时、我观察到、在较高的增益下、当输出饱和时、输入信号也会失真。 请参阅下面的波形捕获。 请分享您对此的想法。  

"VIN 至 IC"是放大器正输入端探测到的信号。 我有一个分段式线性信号作为输入、该信号经过低通滤波、并与放大器进行交流耦合

在20dB 和26dB 的较低增益下、输入和输出为正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在增益为26dB 时再添加一个波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    您手头上是否有用于测试的 EVM 板?

    顺便说一下、您能否共享您的 TINA 电路进行检查?

    BR

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix

    我没有 EVM 板。 我随函附上了 Tina 电路。

    谢谢

    Vishnue2e.ti.com/.../Coho-TPA3111-_2D00_-31july.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    我只是简化了设计、只保留输入和 TAP3111设计。 您可以看到捕获图片。

    那么我没有看到输入信号失真问题。 我认为这个问题与外部设计有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming

    感谢您的回复。

    在这种情况下、输出是否不会饱和?

    需要使用外部电路将 PWM 输入滤除为低频正弦信号。

    谢谢

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为输出 不饱和。

    增益设置是否稳定?

    我建议您只需一步一步地使用外部电路、很容易找出根本原因。

    此致、

    Derek