This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:0x800000和0x7FFFFF 的 I2S 尖峰

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/913652/tlv320adc6140-i2s-spikes-of-0x800000-and-0x7fffff

器件型号:TLV320ADC6140

我有一个应用、其中 TLV320ADC 通过 I2C 与 ADAU1710进行通信、我使用了如下所示的寄存器值(其余寄存器为出厂默认值)

0x02 0x81
0x07 0x60
0x08 0xA0
0x08 0x20
0x0C 0x20
0x0D 0x40
0x0E 0x60
0x13 0x01
0x16 0x00
0x21 0x31
0x74 0xF0
0x75 0xF4

ADC 的输入在5k6电阻器短路、未连接任何其他元件。 两个输入端测得的直流电压均为1.412V 直流电压、I2S 总线上的 DE 值显示预期的正常噪声值。

I2S 总线上的值为0x800000或0x7FFFFF、每秒数次。 尖峰之后还有某种 RC 曲线。

我已将 I2S 值放在 Excel 工作表中、 并对事件进行了 Pico 示波器捕获。

本诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benno、  

    ADC 输入是否与5K6电阻器进行交流耦合以将其短接?  

    您所需的采样频率是多少?  

    下面的 I2C 事务有点令人困惑。  您好像在更改主模式的 MCLK 频率... 但您不处于主模式。  

    0x13 0x01

    否则、您的设置看起来不错。

    我看到您正在使用两个 ASI 总线。  您是否在两条总线上都看到了此问题?  您能否捕获 FSYNC、BCLK 和 DOUT?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ADC 输入是交流耦合的

    采样频率为48kHz、处于从模式。

    对于0x13、我不确定、但将其设置为正确的分频值不会有任何影响。

    我在两种 ASI 总线上都看到这种情况(总线2比总线1更频繁)

    已检查 VREF Areg DREG AVDD MICBIAS (MPWR1)和 IOVDD 是否存在尖峰或突降、但这些在记录的电压电平下仍然完全平坦。

    数字信号的捕捉(包括解码位于  捕捉模拟+数字  文件中)

     您可以使用 Pico 软件查看此内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DINP2上0x800000事件的数字数据(TLV320ADC GPIO1)

    DOUT = DSP 输出

    DINP1 = TLV320ADC - SDOUT

    DINP2 = TLV320ADC - GPIO1

    本诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本诺、  

    音频捕获是否失真?  这是什么采样率?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的采样率为48kHz、无输入音频

    输出失真。 由于滤波、失真输出在大约0.5ms 后出现在模拟输出上。 它稍后显示4个样本、其中1个添加到数字 DSP 输出的输入值中。 (下面以黄色标记)

    0x800000样本位于示波器图像下方(标记为绿色)

    示波器捕获以125MS/sec 的速率完成、因此如果您需要更详细的波形数据、可以进行大量放大或缩小。

    如果您安装了 PicoScope 软件、您可以自行查看 示波器捕获的数据

    本诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同上、但现在输入端具有20mV 1000Hz 正弦波

    上面 这张图像的示波器捕获、您可以在其中放大或缩小

    本诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始化的时间似乎在这个问题上起着作用。

    仍在调查中、当我现在将确切的原因发布在这里时。

    本诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本诺、  

    请遵循数据表9.2.2.2节中描述的初始化过程。

    此致、

    -Steve Wilson