我有一个应用、其中 TLV320ADC 通过 I2C 与 ADAU1710进行通信、我使用了如下所示的寄存器值(其余寄存器为出厂默认值)
0x02 0x81
0x07 0x60
0x08 0xA0
0x08 0x20
0x0C 0x20
0x0D 0x40
0x0E 0x60
0x13 0x01
0x16 0x00
0x21 0x31
0x74 0xF0
0x75 0xF4
ADC 的输入在5k6电阻器短路、未连接任何其他元件。 两个输入端测得的直流电压均为1.412V 直流电压、I2S 总线上的 DE 值显示预期的正常噪声值。
I2S 总线上的值为0x800000或0x7FFFFF、每秒数次。 尖峰之后还有某种 RC 曲线。
我已将 I2S 值放在 Excel 工作表中、 并对事件进行了 Pico 示波器捕获。
本诺