This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:未显示&quot 的问题;可用的 EVM 应用"

Guru**** 2533260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/907910/purepathconsole-problem-with-not-shown-available-evm-apps

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS5751M-TAS5733L-SWTAS5805-SWTAS5805MTAS5751M

您好!

在 PCC3中、我无法访问"EVM 应用程序"(请参阅屏幕截图)

在我的帐户中、我可以访问不同放大器的应用程序、并且在重新安装窗口之前还可以访问 PCC3。

我也尝试了

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/905618 

和  

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/839973

我还尝试关闭所有 Windows 防火墙

但什么也不起作用。 我可以登录 PCC3、然后在使用上一链接中的非最新版本时、有一个用于更新软件的红色标志、但也无法在应用程序中下载新软件。

与 TI 服务器的连接可能存在一些问题?

我希望您有一条建议、让它正常工作。

谢谢、此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们似乎有些用户遇到了一些问题。 我们的软件团队正在努力解决此问题。 您能否向我提供与 myTI 帐户关联的电子邮件地址以及您想要在 PPC3上使用的器件? 我将向您发送插件安装程序、以便您可以毫无问题地使用它们。

    对于引起的问题、我深表歉意。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、是的、它是:

    info[at] nuvvolight[point]de

    在 TI 注册

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我看到您需要访问 TAS5751M-TAS5733L-SW 和 TAS5805-SW 插件。 这些是来自不同组的器件。 让我向我的中等功率团队同事提出您的问题、以帮助您获取正确的软件。

    大家好、团队、

    您能否帮助 Daniel 让 PPC3安装人员使用上述器件? 他正面临 PPC3的问题、他将需要插件安装程序、而软件团队会修复 PPC3。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    请在此处下载独立的 TAS5805M PPC3: https://txn.app.box.com/s/ijqixw3hdqurr3d3c0e33nqzu0m6du4w

    我必须向我们的 PPC3团队索要 TAS5751M-TAS5733L-SW 安装程序链接、并在链接可用时将其发布在此处。  

    我建议安装在单独的目录中、以避免覆盖 PPC3可执行文件。

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    请查找适用于 TAS5751M/33L 的独立 PPC3应用 :https://txn.app.box.com/s/bhus6ftcilewhsirirvw7hjka4bdweoj

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    PPC3的问题已解决。 现在、主 PPC3应用允许在登录后访问应用。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州