This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1641:OPA1641 SPICE 模型问题

Guru**** 2513945 points
Other Parts Discussed in Thread: TL081, TL072, TL082, OPA1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935892/opa1641-opa1641-spice-model-question

器件型号:OPA1641
主题中讨论的其他器件:TL081TL072TL082

您好!

我正在对简单同相级的输入阻抗进行建模、并发现阻抗与其他 TI JFET 输入运算放大器有很大不同。  以下是仿真:

在上面运行交流仿真可为我提供:

如底部迹线所示、20kHz 时的输入阻抗降至1.1M Ω。

在输入电容为6pF 的情况下、这一切都是合理的、但使用 TL072和 TL081进行的类似仿真显示、阻抗保持在2MEG 超过10MHz 时的行为非常不同。

那么、为什么会有差异呢? TL072和 TL082模型是否不对输入电容建模?

此致、

交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AC、

    OPA1641是一款现代 CMOS 运算放大器、采用了最新的运算放大器模型、其中包含许多运算放大器电气特性。 其中包括共模和差模电容。

    TL072和 TL082是20世纪70年代和80年代开发的传统 JFET 输入运算放大器。 PSpice 模型使用 Boyle 运算放大器模型、日期约为1990年。 与现代运算放大器仿真模型相比、Boyle 模型更简单、建模的电气特性更少。  

    如果您正在进行新设计并希望获得准确的仿真结果、最好考虑使用现代运算放大器及其模型。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程