This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:数据表中未提供寄存器

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935553/tlv320adc5140-registers-not-in-datasheet

器件型号:TLV320ADC5140

音频团队、

PurePath 控制台与 ADC5140 EVM 连接、可让您查看数据表中未列出的许多寄存器中的值。  客户是否有任何理由修改这些值?  对于这些额外的寄存器、他们是否应该参考任何其他文档?

此处列出的寄存器太多、但寄存器名称的示例如下:

MISC_CFG、CLKGEN_CFG、INT_LIVE0、CH5_CFG0、DRECFG1

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    请确保您使用的是最新版本的 GUI、因为有些寄存器和写入自初始 GUI 开发以来发生了变化、而某些寄存器和写入由于实际器件行为而无法由用户访问。 您可以通过登录更新 PPC3中的 GUI 图块。

    您将注意到、在某些应用手册中(例如、对于高级 DRE 用户)、数据表中未提及其他寄存器。 这是因为大多数客户不需要访问这些寄存器、但高级用户的附加文档中提供了这些寄存器。

    CLKGEN 寄存器是一个独特的情况、因为大多数用户将依赖自动时钟检测功能。 对于需要自动时钟功能不支持的独特组合的用户、数据表建议使用 GUI 执行这些计算并确定要写入的正确值。 这就是这些寄存器包含在 GUI 中的原因。

    最棒的

    Zak