This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:它能否处理麦克风输入信号? 还是有比 PCM9211更好的解决方案

Guru**** 2553190 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935649/pcm9211-could-it-handle-mic-in-signal-or-is-there-a-better-solution-than-pcm9211

器件型号:PCM9211

您好!

我们希望找到一个硬件解决方案、该解决方案可以实现麦克风输入和线路输入到 S/PDIF 输出。 (MIC-IN 和 LINE-IN 共用同一个插孔)

我发现 PCM9211可以做到这一点、但我没有找到任何有关麦克风输入的说明。

PCM9211能否处理麦克风输入信号?

如果没有、 是否有一个硬件解决方案可以同时对 S/PDIF 输出进行麦克风输入和线路输入?

如果内置40dB PGA 和混频器、效果会更好。

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    PCM9211具有一个 ADC,具有两个输入通道,每个通道都可以接受高达0.6*Vcc 峰峰值的单端信号。 如果您只需要麦克风和线路输入的单声道输入、则可以将每个输入专用于其中一个输入。 但是、如果这些是立体声源并且您只需要其中一个、那么您需要确保信号电平大致相同、 或者具有前端可编程放大器、该放大器可根据麦克风输入还是线路输入是否已连接来设置适当的增益。 ADC 转换后可应用高达20dB 的数字增益、但这仍需要您的信号处于线性 ADC 工作范围内、并且通常您希望尽量使用动态范围以获得最佳性能。

    我们没有一个集成了具有 S/PDIF 输出功能的 PGA 和混频器的器件。

    最棒的

    Zak