This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:数据是否显示在基于测量或外推的-55C 至-40C 典型曲线图中与温度间的关系?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935856/opa1622-is-data-shown-in-typical-plots-versus-temperature-for--55c-to--40c-based-on-measurement-or-extrapolation

器件型号:OPA1622

您好、专家

在某些情况下、我的客户需要在-40C 以下运行该器件。 他们希望了解以下内容:

  1. 虚线是否未经测试的外推?  
    1. 它们的来源是什么、它们可以设计为什么?
    2. 虚线是否为低于-40C 的温度提供了真实的指导?
  2. 是什么阻止了 TI 使虚线变实?
  3. 如果-55°C 值的其他支持数据可用、TI 是否可以将其提供审查?

感谢您的帮助!

此致、

Jim B

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    OPA1622的工作温度范围为-55°C 至+125°C、额定温度范围为-40°C 至+125°C 正如您所注意到的、一些典型特性图显示了一些虚线、这些虚线将曲线的低端扩展至-40°C 以下、而高端扩展至+125 C°以下

    我与定义产品的前 OPA1622系统工程师进行了核对。 他说、在图中显示的-55 °C 至+150°C 的整个温度范围内、特性完全完成 由于规格温度范围为 -40°C 至+125°C、因此超出该范围的温度和图中显示的温度将显示为曲线的虚线连续性。 他表示、OPA1622采用现代高性能双极工艺、非常适合在宽温度范围内运行。

    曲线的虚线延伸应作为扩展温度下典型性能的指南。 当然、它们可以使用、前提是它们考虑到它们表示典型性能的理解、并且一定程度的差异是自然的。

    通常、我们不会向客户提供我们的产品特征评定测量数据。 TI 指定"公司机密"信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程