This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:GPIO 静音时发出噼啪噪声

Guru**** 2544660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917866/tas5825m-pop-noise-at-gpio-mute

器件型号:TAS5825M

您好!

我们的客户在将 GPIO MUTEZ 置为有效时观察到可耳戴式杂音。

即使在 EVM 上、RCH 也会像附加的波形那样具有更高的水平。 e2e.ti.com/.../TAS5825M-GPIO-MUTE.pdfYellow 图是扬声器终端的差分验证。

通过 GPIO 静音、H 桥变为高阻态模式、我可以想象、管理由直流偏移或其他转换引起的完全静音的 PWM 停止和重新启动功能并不容易。

是否有任何权变措施可降低噼啪噪声或退出耳戴式频率范围?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki - San、

     您可以尝试设置 Reg0x58 = 0x1E、以便在切换播放->静音时启用模拟增益斜坡。

    当您有更多数据时、请告知我们。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda - San、

    感谢您的及时支持。

    我们将尝试调整此变通办法并查看结果。

    让您了解改进。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linda - San、

     

    我们的客户一直在获得 TI 团队支持、并根据设置应用来优化设置。

    w 98 3a F9

    宽98 3f 0f

     

    在本例中、我们是否可以像 w 98 3a 1e 那样覆盖 Reg0x58 = 0x1E?

    以前的权变措施有效性会发生什么情况?

    通过离线邮件、我们可以将所有历史信息与 TI FAE 一起发送。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    是否有更新?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    有关更多详细信息、请离线发送邮件至我们。 我们将通过电子邮件跟进此弹出问题。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    好的、我会给您发送一封邮件。

    此致、

    Mochizuki