This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:DIN 到 DOUT 环回不起作用

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/903432/tlv320aic3100-din-to-dout-loopback-is-not-working

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

我尝试执行 DIN 到 DOUT 回送(编解码器接口控制2)测试、但测试不起作用、ADC 到 DAC 回送正常、连接的微控制器回送 I2C 数据也正常工作。 编解码器时钟来自 BCLK 输入、而 PLL_CLK 是通过将其引入 GPIO1来测量的。 有什么猜测吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niras、  

    让我确保我正确理解您。

    您正在将 DOUT 物理连接到 DIN、但无法获取 DAC 输出?  

    您能否共享您的寄存器配置?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉造成混淆。 当 DOUT 至 DIN 连接到外部时、该器件工作、但不能通过将0x20编程到寄存器29来工作(第0页/寄存器29:编解码器接口控制2、位 D5 DIN 至 DOUT 回路被启用)。

    谢谢、

    Niras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niras  

    我无法重现您的问题、您是否仍在努力解决此问题?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于硬件工作正常、因此我不会因此出现任何问题。 我试图报告这个问题。