This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:用于 PCM1864CMB 的.stl 3D 停机

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927513/pcm1864-stl-3d-of-stand-off-for-the-pcm1864cmb

器件型号:PCM1864
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0088

大家好、

客户正在请求 PCM1864CMB 的.stl 3D 停机、如以下链接中视频的时间2:05所述。  

https://www.youtube.com/watch?v=PbrcKwgdrRY

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    遗憾的是、此文件未包含在设计中、我无法在我们的任何存储库中找到它。 这些电路板实际上是由 DSP 组制作的、因此您可以尝试联系拥有 TIDEP-0088的组。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/928577/3430713#3430713的副本

    您好、Danilo、

    我在上面的线程中所说的是、作为3D 打印业余爱好者、作者可能从互联网上找到了 stl、或者修改了一些 stl 来满足他的演示需求。这种 CMB 支架不是他第一次这么做。 他总是在早上上班、并在夜间展示自己的3D 项目。 在视频中、它显示.stl 可用。 这可能意味着它可以在互联网上使用、或者他可能忘记将其包含在软件包中。 这不清楚。 如果他没有将 stl 文件包含在软件包中、我认为这是因为这不是演示的重点。 正如我在另一个线程中提到的。 他离开 TI、我没有关于他如何获得 stl 文件以及是否有副本的信息。  

    雷克斯