This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:如何设置扬声器限制?

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PP-SALB2-EVM, TAS2557EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/904374/tas2557evm-how-to-set-the-speaker-limit

器件型号:TAS2557EVM
主题中讨论的其他器件:PP-SALB2-EVM

您好!

下面有几个问题:

如何使用 PPC3设置智能放大器中的扬声器限值?

在 PPC3上、SOA 的热限值是多少?  (最高工作温度)

偏移限值表示膜片移动量?

使用的设备如下:

TAS2557EVM、PP-SALB2-EVM

软件: PPC3

扬声器:4 Ω 3W (典型值)/5W (最大值)

谢谢、

TW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TW、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TW:

    偏移和热限值由扬声器制造商提供。 正如您提到的、偏移是机械膜片位移、温度是扬声器可以承受的最大额定温度。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢你的答复。

    此外、如何确认智能放大器功能已开启?

    谢谢、

    TW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TW:

    您可以从0x00页的寄存器0x22读回位3-0、如果这些位是0x03或0x04、则器件在智能放大器模式下运行。

    您还可以使用 PPC3窗口底部的 V 按钮。 这将打开验证面板、您可以使用该面板检查扬声器保护算法如何将温度和偏移保持在限制范围内。 考虑到必须执行扬声器表征以获得良好的算法性能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

        

      我确认寄存器值为08。
      如何从 PPC3开始?

    谢谢、

    TW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TW:

    我实际上希望寄存器上有3或4个。 我将在我的设置上对此进行仔细检查并告知您。

    关于您的问题、您想知道如何启用调优(智能放大器)模式吗? 或者如何配置 EQ 等调优设置?

    您可以查看我们提供的以下应用手册:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

      我是指调优指南,但过热限制始终超过。

       您能帮助确认我的设置吗? 您可以从功率点看到。

      Power point link (电源点链接):  

    https://app.box.com/s/4eyxjrxbu2osn66garkfozbn45ej1d6s

    谢谢、

    TW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TW:

    我将跟进您的电子邮件主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器