This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805m 的噼啪噪声规格

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/918221/tas5805m-pop-noise-spec-for-tas5805m

器件型号:TAS5805M

大家好、

我的客户正在评估我们的 TAS5805m 的新设计。 他们希望通过我们的噼啪噪声性能来确认它是否能够在加电或信号输入后实现-60dB。

无论我们是否使用具有 AP 的 EVM 进行了测试。 感谢你的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    PoP 电平与直流偏移值密切相关。 对于 TAS5805M、其直流失调电压为-6.5mV 至6.5mV、从而可实现良好的噼啪噪声性能。

    对于客户的-60dB 要求、这是声学规格还是电气规格? 建议应用 EVM 板进行客户评估。

    顺便说一下、爆音级别也与扬声器的灵敏度有关。 通常、它是在静音室中使用 SPL 表进行测量的。  

    BR。

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢你的帮助。 它是 电气规格。 将与客户讨论。