This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:LC 滤波器

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935588/tpa3138d2-lc-filter

器件型号:TPA3138D2

您好!

我的客户正在考虑使用 LC 滤波器来实现 EMC、因为从 IC 到扬声器的路由很长。

该电路用于多个系统、每个扬声器阻抗都不同(2Ω Ω 至8Ω Ω)。


是否可以为每个系统(负载)设计通用 LC 滤波器?

如果是、我们应该参考哪个阻抗(最小值/典型值/最大值)?

此致、

Kuramochi