This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:退出深度睡眠模式后播放音频时出现过流通道故障

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TAS5805MEVM, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/918424/tas5805m-over-current-channel-fault-when-playing-audio-after-exiting-deep-sleep-mode

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:CC1310、、

你(们)好

我使用 TAS5805MEVM 通过来自 CC1310 MCU 的 SPI 播放音频。

我的设置是:

-在单声道1.0 PBTL 模式下使用激活 AGL/OTFB 的左声道的器件 B (0x5A I2C 地址)

- 4 Ω 40W 扬声器

-具有手动 FS (44.1kHz)和 BCK 比率(32fs·)选择的工艺流程3频带 DRC 和 FIR (1.048K)

- PVDD=22V 的混合模式

- PWM 开关频率= 384k、D 类环路带宽= 80kHz

- I2S 时钟通常停止。 时钟仅在播放音频时打开

进入深度睡眠模式并返回到播放模式后、第一次发送新音频时、我在 CHAN_FAULT 控制端口寄存器(0x70)中获得 CH1_OC_I 故障

我需要手动清除在 FAULT_CLEAR 控制端口寄存器(0x78)中写入0x80时的错误、此后没有其他问题、直到我再次进入/退出深度睡眠模式。

此外、如果我在退出深度睡眠模式后以及在发送新音频之前等待12秒或更长时间、则 CH1_OC_I 不会升高、并且我可以在下一次深度睡眠模式更改之前毫无问题地播放音频。

我还测试过、如果我将混合模式更改为 BD 模式、那么无论我是否在发送新音频之前等待12秒、都不会出现任何问题。

它是否是由为 EVM 的器件 B 安装的输出 LC 滤波器的电感器的4.7uH 值导致的问题?

我在 TAS5805M 数据表的10.1.2电感器选择中读出、对于具有384kHz 开关频率和 PVDD>12V 的混合模式、LC 滤波器的建议最小电感值为15uH。

由于我需要混合模式来使热耗散达到最低、如果我在我的定制 PCB 设计中为 LC 滤波器分配了建议的值、您能否确认它能够在不出现过流问题的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    请通过 luisvf@ti.com 向我发送电子邮件、我可以提供有关此内容的更多信息。

    此致、

    Luis