This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:需要针对 TAS2563升压旁路模式的 I2C 配置建议

Guru**** 2767295 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935243/tas2563-need-suggestions-of-i2c-configurations-for-tas2563-boost-bypass-mode

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

我们通过以下步骤启动了具有开关旁路模式和12V 外部电源的 TAS2563 EVM:



短路 L1、L2 (短路 VBAT 和 SW)
2.短接 TP1和 TP6 (px98和0x9A 器件的 PVDD)
3.将5V 适配器应用于 PPC3 MB (以及 VBAT)
4.向 TP1和 TP6 (PVDD)施加外部电源
5.编写了 PPC3 GUI 的配置。 器件工作正常、无 IRQ 消息。  



下面我们有一个有关优化 TAS2563器件设置的问题:

我们是否需要通过 I2C 将器件配置为升压旁路模式
2.我们是否应该像下图那样手动禁用升压转换器?
在13V 至10.5V PVDD 中、没有削波的优化设置是什么?



谢谢、此致、

陈耀恩
08/27/2020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我刚才上传了有关 TAS2563上外部 PVDD 电压的常见问题解答。 如果您有任何疑问、请查看并告知我。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/935527

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan。 此配置适用于具有外部 PVDD 的 TAS2563 EVM。



    此致、

    陈耀恩
    08/28/2020