This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:TAS2555 EVM 上无音频

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935146/tas2555-no-audio-on-tas2555-evm

器件型号:TAS2555

尊敬的 TI:

我们最近订购并收到了 TAS2555YFEVM。  我还下载并安装了 PurePath 控制台以及 TAS2555插件。   

我已向电路板供电并通过 USB 进行连接。  器件作为一个被称为"线路"的器件进行正确枚举。  我检查了这些设置、它们与用户指南相匹配。  我不确定是否应该通过窗户听到声音、但我不能。

我可以通过 PurePath 控制台连接到器件、尽管它确实会为我提供警告对话框;"您有不同版本的器件-支持的版本 REV B。 我只订购了电路板。  

我可以手动连接、如左下角 TAS2555旁边的绿色圆圈所示。

当我执行系统检查时、所有内容都会传递到结束  检查音频播放和录音失败。  "无法播放音频"。

我检查了跳线、它们似乎放置正确。

有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    我们的团队将查看此主题并尽快回答。

    同时、您是否可以再次附加捕获? 我无法查看图片的详细信息。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我在原始帖子中剪切和粘贴了图像、但我确实注意到所有链接在提交时均已断开。  我将在这里再次尝试。

    测试图形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到图形再次损坏。  我要将原始帖子放入一个文档中并附上该帖子。  待机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是一个包含图 embedded.e2e.ti.com/.../TAS255-No-Audio.docx 的文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我知道您刚刚下载了软件并订购了电路板、但您能否分享您的硬件设置以及软件版本的捕获信息? 您可以在 PPC3的"About (关于)"对话框中检查您的版本。

    如果上传图片时遇到任何问题、您可以通过私人 e2e 消息或电子邮件直接联系:ivan.salazar@ti.com

    同时、您能否在 Windows 控制中检查是否正在将 EVM 的音量设置为最大值?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将在电子邮件主题上离线跟进。

    现在关闭此主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器