This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:tas5825m-sw

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917486/ccs-tas5825m-sw

主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5805M

工具/软件:Code Composer Studio

我们的公司现在开发出具有 tas5825m 的产品。

但现在我有 ppc3,它只有 tas5805m 的选项。

您能给我一个 tas5825m-SW 连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     您能否通过 TI.com 提交您的 TAS5825链接 设计和开发申请 以申请软件访问权限? 然后、我们的软件流程将指导您如何访问。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢您的回答。

    我已 向 TI 提交申请。

    它给了我一个链接、但我无法打开它。

    以下是链接:

    https://webhub.itg.ti.com/softwareadmin/docs/grantrevokeaccess.tsp?opnId=18060

    此致

    Boeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boeng、

    请留下您的 TI 帐户电子邮件地址、我将授予访问权限。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    这是我  的 TI 帐户电子邮件地址: 630106753@qq.com

    此致、

     Boeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boeng、

    已授予访问权限。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    非常感谢。

    您提供的链接信息非常有用。

    我的 tas5825S 已经在运行。