This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TAS2563:如何使用外部升压 PVDD 电压

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935527/faq-tas2563-how-to-use-external-boost-pvdd-voltage

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2562

某些应用具有电压稳压器或基准电平高于5.5V 的电压源。 在这些情况下、最好使用从外部电压到 PVDD 的直接连接、而不是使用 TAS2563和 TAS2562中嵌入的内部升压。

  • 对于外部 PVDD 电压、典型应用图上需要对硬件进行哪些修改?
  • 是否有任何必须设置为外部 PVDD 电压的寄存器?
  • 外部 PVDD 电压是否需要特定的电源序列?

此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件修改:

    对于外部 PVDD 电压、将不使用内部升压。 升压电感应器应简单移除、以将其替换为开路。 然后、外部 PVDD 电压可直接由 PVDD 引脚供电。
    PVDD 引脚上的去耦电容器必须保持靠近器件以实现电源完整性。 请遵循数据表中包含的指南以及组件选择的原理图和布局指南。

    电源序列:

    当使用外部 PVDD 电压时、遵循正确的电源序列非常重要。
    上电顺序如下:

    • VBAT (2.7V - 5.5V)-> VDD/IOVDD (1.8V)-> PVDD (VBAT - 16V)

    断电序列的顺序为相反的顺序、如下所示:

    • PVDD -> VDD/IOVDD -> VBAT

    注意:当 VBAT 关闭时、请勿为 PVDD 供电
    注意:最小 PVDD 电压与 VBAT 相同。 在任何情况下都不应使用较低的外部电压。

    寄存器设置:

    由于不会使用内部升压、因此必须将其禁用。 PPC3当前支持"始终关闭"配置、但这并不是完全禁用升压。
    可以使用一个简单的脚本来禁用升压、控制寄存器0x33、来自寄存器0、页0。 此选项将作为"外部 PVDD"选择对话框在更新中添加到 PPC3。

    w 98 00   00 #转至第0页
    w 98 7f 00    #转至书籍0
    w 98 00   00 #转至第0页
    W 98 33 C4   #选择 Boost Always Off (升压始终关闭)并禁用 Boost (升压)