This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:用于数字 MEMS 麦克风的评估板

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, ADC3140EVM-PDK, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917855/tlv320aic3254-evaluation-board-for-digital-mems-microphone

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: ADC3140EVM-PDKTLV320ADC3140

大家好、团队、

是 TI 用于测试数字 MEMS 麦克风的任何评估板。 或者、如果可能、您可以建议您遇到的任何其他用于数字 MEMS 麦克风的评估板、这些评估板非常适合评估目的。

我想测试几个数字 MEMS 麦克风、并想了解哪一个最适合我的应用。

谢谢你。  )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juzer、

    我们目前不生产数字 MEMS 麦克风(D-MICs)、也不生产任何连接 TLV320AIC3254的 D-Mic 插件板。   

    我们通常使用 EVM 进行测试、然后使用许多常用制造商提供的 Fly-Wire 式 D-Mic 评估模块。  以下是我们过去测试过的一些测试:

    评估板 MEMS MIC INMP621 MEMS Digital PDM
    评估板 MEMS MIC INMP521 MEMS

    Digital PDM

    用于 ICS-52000的评估板 MEMS 数字 I2S
    评估板 MEMS MIC INMP522 MEMS Digital PDM
    评估板 SPW0690LM4H-1 MEMS MEMS Digital PDM
    用于 VM3000的评估板 MEMS Digital PDM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin Wells、

    感谢您的回复。

    我可以搜索您列出的项目、但它们只是放置在柔性 PCB 上的数字 MEMS 麦克风、但我希望它的另一部分意味着我要处理麦克风的数字输出。

    那么我可以使用 C5515 DSP 来实现它吗?

    我想测试 IM69D120 MEMS 麦克风、因此我可以为此传感器获得柔性板设置 、但之后我需要将其连接到 DSP、他们的任何评估板都可以连接此麦克风并进行处理。

    他们是否有任何基于 C5515的评估板来测试所选的麦克风?

    很抱歉、如果你发现我的问题框架令人困惑、因为我不熟悉这个项目、我很难理解它。

    此致、

    Juzer T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juzer、

    不过、我要将 D-MICs 连接到 TLV320AIC3254 EVM。   

    如果您不需要编解码器、并且正在寻找具有 D-MIC 功能的较新 ADC、请查看 TLV320ADC3140和 ADC3140EVM-PDK。  您可以将 D-MIC 分接板连接到输入终端块、并通过 USB 将数据传输到您的 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回复:)。

    如果控制器/处理器支持 PDM 输入、我是否可以将 PDM 麦克风与控制器/处理器直接连接? (当前正在寻找支持 PDM 的控制器/处理器)。

    是否可以在不使用编解码器 IC 的情况下获得适当的输出?

    此致、

    Juzer T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到这篇文章、介绍了如何将 PDM 麦克风与微控制器连接、并阅读了很好的文章、让我清楚如何以及如何使用哪个接口来连接和处理 PDM 麦克风输入。

    感谢 Collin 的所有帮助。 )