This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:PPC3转储到头文件:有源/更新的组件与所有组件

Guru**** 2562380 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/918456/tas5805m-ppc3-dump-to-header-file-active-updated-components-versus-all-components

器件型号:TAS5805M

你(们)好

我想对初始化 TAS5805M 所需的 PCC3内转储过程生成的头文件进行一些澄清。

我是否应该转储每个组件、即使我不使用它? 或者、我能否仅转储活动状态?

到目前为止、我正在使用完整的转储、但由于我只需要 AGL/OTFB 可选组件、如果可以使用部分转储、我会节省大量 MCU 内存。

与 AGL/OTFB 组件相关、我还想与您确认、我必须启用 AGL 才能使 OTFB 正常工作、不能吗? 即使我真的不需要基本 AGL 功能、并且我也不修改其任何默认参数(AGL 阈值= 0)。 或者是否有任何方法可以使 OTFB 在不启用 AGL 的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    强烈建议使用脚本转储的完整头文件来执行软件初始化。

    关于 AGL/OTFB、热折返的工作方式是、当芯片温度触发过热警告(OTW)电平(典型值135C)时、内部 AGL (自动增益限制器)将自动降低数字增益。  热折返增益调节速度(攻击率和释放率)设置与常规 AGL 相同。

    因此、没有 AGL、就无法使用 OTFB、因为它使用 AGL 来限制数字增益(并因此限制输出功率)以降低器件的温度。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Luis。

    此致、

    Juan Pablo Novo