This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:TAS5805MEVM、TAS5805SW、PPC3

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908775/tas5805mevm-tas5805mevm-tas5805sw-ppc3

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805TAS5805M

您好、TI 朋友:

首先, 我想将 PPC3软件与该器件配合使用,而不使用 PPCMB 和 TAS5805
评估板。

第二个,我想知道没有 PPCMB 和 TAS5805评估
PPC3   UI 是否可以转储标头/cfg 文件?

最后,如何获得 PPC3 UI?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们目前在使用主 PPC3时遇到了一些问题。  

    作为权变措施、请将此独立 PPC3用于 TAS5805M: https://txn.app.box.com/s/ijqixw3hdqurr3d3c0e33nqzu0m6du4w

    PPC3不需要 EVM、它将在离线模式下工作。
    GUI 可用于通过"End System Integration (终端系统集成)"选项卡创建标头/cfg 文件(首先选择所有所需设置)。  
    此外、屏幕底部的 I2C 日志在更改设置时非常有用。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Carolina  

    噢,我看到,谢谢。 但 您提供的网站无法打开。  您能给我一份电子邮件副本吗

    qq1372782226@sina.com

    祝你一切顺利、

    Boeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    您能帮您在贵公司的电子邮件中注册 myTI 帐户吗? 抱歉、如果此电子邮件未在 myTI 帐户中注册、我们无法授予您访问权限。

    谢谢!

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alix Wan,

    是的、我可以 注册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boeng、

    谢谢、请分享您的 myTI 帐户、我可以帮助您授予访问权限。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复 Alix Wan:

    我的 TI 帐户电子邮件是 我自己的电子邮件。 因此,为 您发送一封私人邮件。

    祝你一切顺利、

    Boeng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boeng、

    您已获得访问权限、您将收到此电子邮件。

    BR。  

    Alix Wan。