This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:关于输出功率。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909948/tpa3110d2-regarding-the-output-power

器件型号:TPA3110D2

您好、TI、

这是 Sreenath、我在此要询问我尝试为扬声器生成的输出功率。

实际上、我有一个 Tpa3110板、还有4欧姆- 15瓦扬声器。 主要问题是、如何为扬声器获得15瓦特(4欧姆)? 意味着在什么条件下(电压:安培)、我可以在4欧姆时获得精确的15瓦?

是否可以通过在1.3A 电流下提供12v 以获得所需的输出?(12x1.3 = 15.6w)。

谢谢!

Sreenath Chatterjee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenath 您好、  

    请参阅下图:  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们!

    它的输入电流应该是多少?

    谢谢你

    Sreenath Chatterjee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenath、

    理论上、PVCC=12V、4 Ω 负载可达到15W @1% THD。 但您还应考虑布线、连接器和电缆损耗。

    此致、

    Derek