This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:对 DMIC 采样并通过 SDOUT 发送采样

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935027/tas2563-sampling-dmic-and-sending-samples-through-sdout

器件型号:TAS2563

您好!

在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/862457中、据说正在开发对 DMIC 进行采样并通过 SDOUT 发送样本。 我想知道开发是否已经完成? 如果不是、那么此开发的预期到期日期是什么?

我还想了解一下、如果没有录制功能、TAS2563中的 PDMD 有什么用途。 或者是否有任何其他用途、如噪声消除等? 还是 PDMD 仅用于进一步开发? 我在这里缺少什么吗? 因为我将在设计中使用 DMIC 进行记录、并且需要决定将 DMIC 连接到 MCU 或 TAS2563的位置? 您对我应该将 DMIC 连接到何处进行记录有何建议?

此外、如果将来有固件更新、是否有任何有关如何更新 TAS2563的文档?

此致、

Burak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burak、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品! 我们的团队将查看此主题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、您好!

    PDM 麦克风更新尚未在线、但我们可以通过离线安装程序支持。

    固件更新嵌入在离线安装程序中、因此当您使用此版本时、您将能够为 SDOUT 选择 PDM 数据。 PDM 支持的一些具体更改如下:

    • SDOUT 数据选择包括通道0上的 MIC1、通道1上的 MIC2和通道2上的回波参考。
    • PDM 控制寄存器未包含在数据表中、但您可以参阅随附的幻灯片以了解更多信息。

    请通过私人 e2e 消息或直接通过我的电子邮件联系、以提供下载离线安装程序的链接以及说明:ivan.salazar@ti.com

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../TAS2563_5F00_PDM_5F00_Slide_5F00_e2e.pdf