This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/918347/tpa3118d2-tpa3118

器件型号:TPA3118D2

大家好、

我的客户在项目中使用了 TPA3118、需要以下问题的帮助:
1. TPA3118的直流偏置电压输出是否可以被电容器阻止、换句话说、阻止输出可测量的偏置电压?
2.人们触摸此偏置电压是否有危险? 客户功率放大器的输出端子几乎不会泄漏到外部;
一般而言、功率放大器的输出将具有偏置电压、但客户的基准电路不会被设计成阻止该偏置电压。  需要确认的是、偏置电压是否小于36V、即使该电压暴露在外部、也不会对人体造成伤害?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olin、

    OUT_P/N 直流偏置电压为 PVDD/2,、因为 OUT_P 和 OUT_N 都具有相同 的直流偏置电压、因此 最终会抵消。

    此致、

    Derek