This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320AIC3106配置问题

Guru**** 2531260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935102/tlv320aic3106-tlv320aic3106-configuration-question

器件型号:TLV320AIC3106

你(们)好

我的客户对 TLV320AIC3106的使用有疑问、他们想知道 TLV320AIC3106是否可以配置为:
模拟输入通过 PGA、然后直接连接到模拟输出、同时 ADC 信号链仍在工作。 如果是、如何实现这一点?

很抱歉、我不熟悉此器件、如果需要更多信息来解决此问题、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stone、

    是的、有一个 PGA 旁路可用。 这可以在音量控制寄存器中进行配置。 例如、寄存器53选择 PGA_L 路径(左 PGA 输出)并将其路由到 HPLCOM。  

    此致、

    Aaron