This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:检查寄存器设置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/918292/tas5805m-check-register-setting

器件型号:TAS5805M

尊敬的团队:

客户现在已成功使用 Linux 驱动程序、但仍然面临音频问题。

扬声器现在没有声音播放。 您能帮您检查寄存器设置吗?

我们现在正在检查加电序列。

e2e.ti.com/.../TAS5805M-register-setting.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您的转储输出寄存器显示 Ch1 OC 发生(0x70)并且 TAS5805M 处于睡眠模式(0x68)。 建议检查初始化序列以符合数据表要求。 尤其是5ms 延时时间、I2S 应在 I2C 写入前准备就绪。

    此致、

    Matthew