This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:I2C 规范

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/917801/tas3251-i2c-spec

器件型号:TAS3251

各位专家、您好!

我对客户提出的 I2C 规格有疑问。
在数据表 P8第7.3节中、VIH (min)定义为0.9 x VDAC_DVDD。
此外、VIL (max)定义为0.1 x VDAC_DVDD。

一般而言、I2C VIH/VIL 电压为0.7VDD/0.3VDD。
与 I2C 规范相比、TAS3251的情况是严格要求。 对吗?

如果您能为我提供有关 I2C 规范的评论、我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    感谢您关注这一点。

    是的、没错、在大多数情况下、VIH/VIL 阈值是70%/30% VDD。 实际上、在数据表的第11页上、我们将其描述为30%/70%。

    不确定10%/90%规格的来源、但我认为30%/70%是很好的使用方法。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    感谢您对 I2C 规范的评论。
    那么、我们是否可以认为 P8中的描述"VIH/VIL = 0.9VDD/0.1VDD"是拼写错误?

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo-San、

    我不会说这是一个拼写错误。 10%/90%是"建议运行条件"、而30%/70%确实是阈值。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    感谢你的答复。
    我知道这不是拼写错误、10%/90%是"建议运行条件"。

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi