This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A 麦克风不工作

Guru**** 2826045 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935140/pcm2912a-pcm2912a-mic-is-not-working

器件型号:PCM2912A

您好!

我需要技术支持、因为我们正在使用 PCM2912A、MIC 输入无法正常工作。 我使用的是麦克风- POW-1644L-LWC50-B-R。 已尝试在 MBIAS 引脚上使用不同的组合连接1-10K、但仍然无法正常工作。

请告诉我如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、

    欢迎来到论坛! 很抱歉您遇到问题、但我认为我理解您的问题。 您使用的麦克风具有2.2k Ω 阻抗、工作电压至少需要2V。 MBIAS 引脚生成0.75*VCCA 电压,该电压通常输出为2.475V。 即使使用1kOhm 偏置电阻器、使用您的麦克风阻抗、这也只会导致整个麦克风产生~1.7V 电压。 您需要进一步降低偏置电阻、或从另一个电源供电!

    最棒的

    Zak