This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:4通道的频率响应

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929261/tlv320adc6140-frequency-response-for-4-channels

器件型号:TLV320ADC6140

计划使用 LV320ADC6140 -用于评估板。 根据数据表、预期带宽为80kHz。 但实验测量结果表明、只有使用2个通道和适当的滤波器设置、我们才会接近平坦响应(下面的绿线)。 否则、4个通道以红色显示响应。

请提供设置、以获得与数据表中所述相同的带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandra、  

    您的附件看起来没有通过。 您可以尝试以其他格式重新发布吗?  

    支持的通道数量将取决于您运行的采样率和您打算使用的功能。 您可能需要查看此应用手册、其中介绍了各种采样率支持的块。  https://www.ti.com/lit/an/sbaa381/sbaa381.pdf?ts=1596651578090&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320ADC6140

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您转发的文档、 192kHz 采样率仅支持4通道的线性相位抽取滤波器。  遗憾的是、线性相位滤波器会非常早地衰减、从而限制信号的带宽。

    4个通道是否有其他方法获得80kHz 带宽?

    提前感谢您!

    Alessandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandra、

    遗憾的是、如果您需要通道、线性相位滤波器是在192kHz 频率下支持的唯一滤波器。 这些器件专为音频应用而设计、增加的采样率支持主要是为了减少延迟、而不是增加输入带宽。 您可能会使用两个以192kHz 频率运行的器件、然后使用其中一个低延迟滤波器、该滤波器在接近85kHz 时才会滚动、但无法在单个器件上对4个通道执行此操作。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    非常感谢您的澄清。 作为预防措施、我们确实添加了第二个 ADC 以确保更大的 BW、但我仍然希望得到一个权变措施。

    为了使用单个 ADC 达到我们的适用范围、您会建议使用哪种替代产品?

    最棒的

    Alessandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alessandra、

    这是否适用于占位检测等超声波传感器? 如果您仅使用具有 I2S/TDM 接口的音频 ADC、那么我认为我们没有任何单个 ADC 解决方案、但我们确实有大量具有 SPI 接口的非音频 ADC、这些 ADC 可能会满足您的带宽要求、具体取决于您所考虑的其他规格。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!

    明白。 我们还捕获音频、因此采用 I2S/TMD 接口的音频 ADC 是逻辑解决方案。 您可以分享这些非音频 ADC 的任何示例? 多通道、~90kHz 带宽。 TLV320ADC6140的另一个优点是它适用于模拟和数字麦克风。

    此致、

    Alessandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandra、

    音频产品系列之外的任何产品都不支持数字麦克风输入、因此如果您需要这种灵活性、ADC6140可能仍是您的最佳选择。 诚然、我对我们的非音频 ADC 产品不是很熟悉、但这取决于您需要哪种性能。 我相信任何以>180kHz 采样率运行的器件都将是 SAR ADC 架构、而我们的所有音频 ADC 都是 Δ-Σ 架构、支持标准16-32位音频格式。 我会问一些问题:

    • 您需要什么分辨率?  
    • 您是否需要同步采样或多路复用架构是否正常? 请注意、对于多路复用输入以在每个通道上具有90kHz 带宽的情况、您需要一个能够运行高达720ksps 的转换器、因此这可能是一个限制因素。
    • 还有其他系统限制吗? 即尺寸、功耗等

    从您到目前为止所描述的内容来看、我认为2个 ADC6140是最有效的、但是如果您不需要音频格式化、并且可以使用分辨率稍低的 SAR 架构、则可能还有其他一些选择!

    最棒的

    Zak